Everything

プログラムの作成手順

 

体験するプログラムの作業手順を説明します。

※ CS+のインストールを完了してから作業を行って下さい。

 

①サンプル・プログラムを開く

  :今回,コード生成機能は使用しません。

その代わりにサンプル・プログラムからプログラムを読み出します。

 

 

② コーディング

  :サンプル・プログラムを使うのでプログラムのエディットは行いません。基本的な操作方法を説明します。

 

 

③ ビルド

  :プログラムをビルドします。

(エラーがでたら,プログラムを再編集してください。)

 

 

④ デバッグ

  :R0K556100S000BEとE1を用いてプログラムのデバッグをします。

 

 

⑤ 書き込み

  :E1を用いてプログラムをマイコンに書き込みます。