プログラムの作成手順
体験するプログラムの作業手順を説明します。
※ CS+のインストールを完了してから作業を行って下さい。
①サンプル・プログラムを開く :今回,コード生成機能は使用しません。 その代わりにサンプル・プログラムからプログラムを読み出します。 |
② コーディング :サンプル・プログラムを使うのでプログラムのエディットは行いません。基本的な操作方法を説明します。 |
③ ビルド :プログラムをビルドします。 (エラーがでたら,プログラムを再編集してください。) |
④ デバッグ :R0K556100S000BEとE1を用いてプログラムのデバッグをします。 |
⑤ 書き込み :E1を用いてプログラムをマイコンに書き込みます。 |