コール・グラフ パネルで表示しているコール・グラフ内に存在する関数/変数を検索します。
コール・グラフ パネルのツールバーの ボタンのクリック |
コール・グラフ パネルにフォーカスがある状態で,[編集]メニュー→[検索...]を選択 |
なお,複数の検索条件を指定した場合,すべての条件を満たす関数/変数のみを検索します。
キーボードより文字列を直接入力するか(最大指定文字数:2046文字),ドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。
デフォルトでは,前回指定した関数名/変数名を表示します(存在しない場合は“空欄”)。
[関数/変数名]で指定した文字列に対する条件を次のドロップダウン・リストより選択します。
関数/変数の検索条件の1つとして必要な場合,検索対象のメンバ関数/メンバ変数が属しているクラス名を指定します。
キーボードより文字列を直接入力するか(最大指定文字数:2046文字),ドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。
デフォルトでは,前回指定したクラス名を表示します(存在しない場合は“空欄”)。
[クラス名]で指定した文字列に対する条件を次のドロップダウン・リストより選択します。
[関数/変数名]/[クラス名]【CC-RX】で指定した文字列に対して,大文字と小文字を区別する否かを指定します。
関数の検索条件の1つとして必要な場合,検索対象の関数の親関数の個数を指定します。
キーボードより数値を直接入力するか(指定可能範囲:0~65535),ドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。
デフォルトでは,前回指定した個数を表示します(存在しない場合は“空欄”)。
[親関数の個数]で指定した数値に対する条件を次のドロップダウン・リストより選択します。
関数の検索条件の1つとして必要な場合,検索対象の関数の子関数の個数を指定します。
キーボードより数値を直接入力するか(指定可能範囲:0~65535),ドロップダウン・リストより入力履歴項目を選択します(最大履歴数:10個)。
デフォルトでは,前回指定した個数を表示します(存在しない場合は“空欄”)。
[子関数の個数]で指定した数値に対する条件を次のドロップダウン・リストより選択します。
現在コール・グラフ パネルで表示している領域が,コール・グラフ全体の一部である場合は,その領域を赤枠で示します。
指定した条件でコール・グラフ内の最下段から上段方向へ関数名/変数名の検索を行い,該当関数ボックス/変数ボックスを強調表示します。 なお,コール・グラフ パネル上で関数ボックス/変数ボックスを選択している場合は,対象関数/変数から上段方向へ検索を開始します。 ただし,不正な値を指定している場合,またはプログラム実行中は,メッセージを表示し,関数名/変数名の検索は行いません。 また,コール・グラフ パネルが非表示の場合,または他のパネルにフォーカスがある状態からこのダイアログへフォーカスを移動した場合,このボタンは無効となります。 |
|
指定した条件でコール・グラフ内の最上段から下段方向へ関数名/変数名の検索を行い,該当関数ボックス/変数ボックスを強調表示します。 なお,コール・グラフ パネル上で関数ボックス/変数ボックスを選択している場合は,対象関数から下段方向へ検索を開始します。 ただし,不正な値を指定している場合,またはプログラム実行中は,メッセージを表示し,関数名/変数名の検索は行いません。 また,コール・グラフ パネルが非表示の場合,または他のパネルにフォーカスがある状態からこのダイアログへフォーカスを移動した場合,このボタンは無効となります。 |
|