ビルドの生成物として,ロード・モジュール・ファイルのほかに出力するファイルの種類を選択します。
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ヘキサ出力オプション]タブを選択します。[ヘキサ・フォーマット]カテゴリの[ヘキサ・ファイル・フォーマット]プロパティにおいて,ファイルの種類を選択してください。

ロード・モジュール・ファイルから,インテル拡張ヘキサ・ファイルを出力します。
ロード・モジュール・ファイルから,モトローラ・Sタイプ・ファイルを出力します。
ロード・モジュール・ファイルから,バイナリ・ファイルを出力します。
デバッグ対象の設定については,[共通オプション]タブの[出力ファイルの種類と場所]カテゴリの[出力ファイルの種類]プロパティを参照してください。 |
プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[ライブラリ生成オプション]タブを選択します。[出力ファイル]カテゴリの[出力ファイル・フォーマット]プロパティにおいて,ファイルのフォーマットを選択してください。

出力ファイルの拡張子が変更される場合,以下のメッセージ ダイアログがオープンします。

ダイアログ上で[はい]をクリックすると,ファイルの拡張子を出力ファイルの種類に応じた拡張子に置き換えます。[いいえ]をクリックすると,現在のファイルの拡張子を置き換えません。