Everything
2.9 標準ライブラリ・ジェネレート・オプションを設定する

標準ライブラリを生成するためのライブラリ・ジェネレート フェーズに対するオプションを設定するには,プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネル[標準ライブラリ・ジェネレート・オプション]タブを選択してください。

タブ上で各プロパティを設定することにより,対応するライブラリ・ジェネレート・オプションを設定することができます。

注意

本タブは,以下の場合に表示します。

-

ライブラリ用のプロジェクト以外の場合

-

CC-RL V1.13.00以上をインストールした環境において,[共通オプション]タブ[バージョン選択]カテゴリの[使用するコンパイラ・パッケージのバージョン]プロパティで[常にインストール済みの最新版]またはV1.13.00以上を選択した場合