以下に,ビルド・ツール・プラグインの特長を示します。
-
ビルド・オプション設定
ほとんどのビルド・オプションをGUI(Graphical User Interface)上で設定することができます。
ビルド高速化
ビルドを高速化する機能として,一括ビルドとパラレル・ビルドの2種類を提供しています。
一括ビルドは1回のビルド・コマンド呼び出しでファイルを一括してコンパイル/アセンブルを行い,パラレル・ビルドは複数のビルド・コマンドを並列に実行することにより,ビルド時間を短縮することができます。