r_atuiv_timerknm_callback_grc
タイマのGRCnmレジスタ割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,タイマのGRCnmレジスタ割り込みに対応した割り込み処理r_atuiv_timerknm_interruptのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。
[指定形式]
void r_atuiv_timerknm_callback_grc ( void );
kはタイマ種別,nはユニット番号,mはチャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]