Everything

R_CSIHm_Extended_Data_Master_Send


マスタモードで拡張データ長の送信を行います。

備考 1.

本API関数では,引数tx_bufで指定されたバッファから2バイト単位のマスタ送信を引数tx_bit_numで指定されたビット数だけ送信を行います。

備考 2.

本API関数の呼び出し以前にR_CSIHm_Startを呼び出す必要があります。

[指定形式]

MD_STATUS    R_CSIHm_Extended_Data_Master_Send ( const uint16_t * tx_buf, uint16_t tx_bit_num, uint32_t chip_Id );

備考

mは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

const uint8_t * tx_buf;

送信するデータを格納したバッファへのポインタ

I

uint16_t tx_bit_num;

送信するデータのビット数

I

uint32_t chip_Id;

チップセレクトの指定

[[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ARGERROR

引数の指定が不正