R_DCRAn_Input8bitData
8bit幅の演算用入力データを設定します。
[指定形式]
void R_DCRAn_Input8bitData ( const uint8_t * data, uint32_t data_num );
備考
nは,ユニット番号を意味します。
[引数]
I/O
引数
説明
I
const uint8_t * data;
演算データを格納した領域へのポインタ
uint32_t data_num;
演算データの総数
[戻り値]
なし