Everything

R_ADC_Get_Result_8bit

A/D変換結果(8ビット:10ビット分解能の上位8ビット)を読み出します。

 

[指定形式]

#include   “r_cg_macrodriver.h”

void       R_ADC_Get_Result ( uint8_t * const buffer);

 

[引数]

I/O

引数

説明

O

Uint8_t * const buffer;

読み出したA/D変換結果を格納する領域へのポインタ

備考              以下に、bufferに格納されるA/D変換結果を示します。

 

 

 

 

 

 


[戻り値]

なし