Everything

R_ELC_Stop

イベントリンクコントローラを動作停止状態にします。

 

[指定形式]

void       R_ELC_Stop ( uint32_t event );

 

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint32_t event;

停止するイベント発生元

備考              以下に、停止するイベント発生元eventの指定形式を示します。
なお、event0x01010101を設定した場合、イベント発生元00081624のイベントリンク動作が禁止されます。

 

 

 

 

 

 

 


[戻り値]

なし