Everything

r_exsd_interrupt

外部サンプリングエッジ検出割り込みの発生伴う処理を行います。

備考              API 関数は、外部サンプリングエッジ検出割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。

 

[指定形式]

CA78K0R コンパイラの場合

__interrupt static void    r_exsd_interrupt ( void );

 

CC-RL コンパイラの場合

static void    __near r_exsd_interrupt ( void );

 

[引数]

なし

 

[戻り値]

なし