12ビット・インターバル・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
備考 本 API 関数は、main()関数を実行する前に、R_Systeminit から呼び出されます。
[指定形式]
void R_IT_Create ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし
12ビット・インターバル・タイマを制御するうえで必要となる初期化処理を行います。
備考 本 API 関数は、main()関数を実行する前に、R_Systeminit から呼び出されます。
[指定形式]
void R_IT_Create ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし