LCDコントローラ/ドライバに対するクロック供給を停止します。
備考1.
本API関数の呼び出しにより、LCDコントローラ/ドライバはリセット状態へと移行します。
このため、本API関数の呼び出し後、制御レジスタへの書き込みは無視されます。
備考2.
本API関数では、周辺イネーブル・レジスタnのRTCENビットを操作することにより、LCDコントローラ/ドライバに対するクロック供給の停止を実現しています。
このため、本API関数の呼び出しを行った際には、RTCENビットを共用している他の周辺装置(リアルタイム・クロックなど)に対するクロック供給も停止することになります。
[指定形式]
void R_LCD_Set_PowerOff ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし