対数減衰率のスレッシュ・ホールド値検出による割り込みINTSGの発生に伴う処理を行います。
備考
本 API 関数は、対数減衰率のスレッシュ・ホールド値検出による割り込みINTSGに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
CA78K0Rコンパイラの場合
__interrupt static void
r_sg_interrupt ( void );
CC-RLコンパイラの場合
static void __near
r_sg_interrupt ( void );
[引数]
なし
[戻り値]
なし