Everything

R_TMRX_Get_BufferValue

16ビット・タイマRXTRXレジスタのバッファ・レジスタを読み出します。

 

[指定形式]

#include  “r_cg_macrodriver.h”

void      R_TMRX_Get_BufferValue ( uint32_t * const value );

 

[引数]

I/O

引数

説明

O

unit32_t * const value;

TRXレジスタのバッファ・レジスタの値を格納する領域へのポインタ

 

[戻り値]

なし