Everything

R_UARTMGn_Receive

データのUART受信を開始します。

備考1.          API 関数では、 1 バイト単位のUART受信を引数 rx_num で指定された回数だけ繰り返し行い、引数 rx_buf で指定されたバッファに格納します。

備考2.          実際のUARTF受信は、本API関数の呼び出し後、R_UARTMGn_Startを呼び出すことにより開始されます。

 

[指定形式]

#include       “r_cg_macrodriver.h”

MD_STATUS   R_UARTMGn_Receive ( uint8_t * const rx_buf, uint16_t rx_num );

備考              n はチャネル番号を意味します。

 

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint8_t * const rx_buf;

受信したデータを格納するバッファへのポインタ

I

uint16_t rx_num;

受信するデータの総数

 

[戻り値]

マクロ

説明

MD_OK

正常終了

MD_ARGERROR

引数の指定が不正