特 長
以下に、コード生成の特長を示します。
- コード生成機能
コード生成では、GUI ベースで設定した情報に応じたデバイス・ドライバ・プログラムを出力するだけでなく、main 関数を含んだサンプル・プログラムなどといったビルド環境一式を出力することもできます。
- レポート機能
コード生成を用いて設定した情報を各種形式のファイルで出力し、設計資料として利用することができます。
- リネーム機能
コード生成が出力するファイル名、およびソース・コードに含まれているAPI 関数の関数名については、デフォルトの名前が付与されますが、ユーザ独自の名前に変更することもできます。
- ユーザコード保護機能
各 API 関数には、ユーザが独自にコードを追加できるように、ユーザコード記述用のコメントが設けられています。
[ユーザコード記述用のコメント]
/* Start user code. Do not edit comment generated here */
/* End user code. Do not edit comment generated here */
このコメント内にコードを記述すると、再度コード生成した場合でもユーザが記述したコードは保護されます。