カレンダ値を設定します。
[指定形式]
#include "r_cg_rtc.h"
void R_RTC_Set_CalendarCounterValue ( rtc_calendarcounter_value_t counter_write_val );
[引数]
|
I/O |
引数 |
説明 |
|
I |
rtc_calendarcounter_value_t counter_write_val; |
カレンダ値(年,月,日,曜日,時,分,秒) |
備考 以下に、カレンダ値 rtc_calendarcounter_value_t の構成を示します。
|
typedef struct { uint8_t rseccnt; /* 秒 */ uint8_t rmincnt; /* 分 */ uint8_t rhrcnt; /* 時 */ uint8_t rdaycnt; /* 日 */ uint8_t rwkcnt; /* 曜日( 0 :日曜日, 6 :土曜日) */ uint8_t rmoncnt; /* 月 */ uint16_t ryrcnt; /* 年 */ } rtc_calendarcounter_value_t; |
[戻り値]
なし