Everything

fsnd_dtq

ifsnd_dtq

概要
データの強制送信
C言語形式
 ER      fsnd_dtq ( ID dtqid, VP_INT data );
 ER      ifsnd_dtq ( ID dtqid, VP_INT data );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      dtqid;
データ・キューのID
I
 VP_INT  data;
送信するデータ

機能
dtqidで指定されたデータ・キューの状況に応じて,以下の処理を行います。
- 受信待ちキューにタスクがキューイングされている場合
パラメータdataで指定されたデータを受信待ちキュー先頭のタスクに渡します。これにより,該当タスクは,受信待ちキューから外れ,WAITING状態(データ受信待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
- 受信待ちキューおよび送信待ちキューにタスクがキューイングされていない場合
パラメータdataで指定されたデータをデータ・キューに格納します。
データ・キューに空きがない場合は,最古のデータを削除してからデータを格納します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_ID
-18
不正ID番号
- dtqid≦0
- dtqid > VTMAX_DTQ
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
- タスクからifsnd_dtqを発行した
- 非タスクからfsnd_dtqを発行した
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反(fsnd_dtqのみ)
- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。
E_ILUSE
-28
サービス・コール不正使用
- データ・キュー領域のデータ数が0のデータ・キューに対して本サービス・コールを発行した
E_NOEXS
-42
オブジェクト未生成
- dtqidのデータ・キューが存在しない。