Everything

get_tim

iget_tim

概要
システム時刻の参照
C言語形式
 ER      get_tim ( SYSTIM *p_systim );
 ER      iget_tim ( SYSTIM *p_systim );
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
O
 SYSTIM  *p_systim;
システム時刻情報を格納する領域へのポインタ

【 システム時刻情報SYSTIMの構造 】
 typedef struct  systim {
         UH      utime;          /*システム時刻(上位16ビット)*/
         UW      ltime;          /*システム時刻(下位32ビット)*/
 } SYSTIM;

機能
システム時刻(単位:ミリ秒)をp_systimで指定された領域に格納します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_PAR
-17
パラメータ・エラー
- p_systim == NULL
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
備考 タスクからiget_timを発行した場合,および非タスクからget_timを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
E_MACV
-26
メモリ・アクセス違反(get_timのみ)
- 呼び出しタスクからのp_systimが示す領域に対するオペランド・ライト・アクセス許可がない。