19.14	 固定長メモリ・プール情報(memorypool[])
 -	 省略時の扱い
cfg600がID番号を自動的に割り当てます。
 
 -	 備考
ID番号は,1から漏れなく付与される必要があります。つまり,ID番号を指定する場合は,その値は定義するオブジェクト数以下でなければなりません。
 
 -	 説明
ID名称を定義します。指定されたID名称は,システム情報ヘッダ・ファイル(kernel_id.h)に以下の形式で出力されます。
 
 #define <ID名称>   <ID番号>
 3 )	 固定長メモリ・ブロック・サイズ(
siz_block)
 
 -	 説明
固定長メモリ・ブロック・サイズを,バイト単位で定義します。
 
 -	 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は256)を適用
 
 4 )	 固定長メモリ・ブロック数(
num_block)
 
 -	 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時は1)を適用
 
 5 )	 メモリ・プール領域に付与するセクション名(
section)
 
 -	 説明
固定長メモリ・プール領域に付与するセクション名を定義します。
cfg600は,
sectionで指定されたセクションに
siz_block×
num_blockで算出されたサイズの固定長メモリ・プール領域を生成します。このセクションのセクション属性は“DATA”,アライメント数は4です。リンク時には,このセクションをRAM領域に配置してください。
リンク時に,このセクションを0番地に配置してはなりません。
 
 -	 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時はBRI_HEAP)を適用
 
 TA_TPRI:	タスクの現在優先度順
ただし,同じ現在優先度のタスクの中ではFIFO順
 
 -	 省略時の扱い
デフォルト・システム・コンフィギュレーション・ファイルの設定値(出荷時はTA_TFIFO)を適用