-   
   can_wup
   ican_wup
  
    -   
  
 ER_UINT can_wup ( ID tskid );
 ER_UINT ican_wup ( ID tskid );
 tskidで指定されたタスクにキューイングされている起床要求をすべて解除(起床要求カウンタに0を設定)し,戻り値として解除した起床要求数を返します。
 
 
  
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  | 
 -	 非タスクから本サービス・コールを発行した際,tskid にTSK_SELF を指定した。
 | 
  
    |  |  | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
 
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
 
 備考	 タスクからican_wupを発行した場合,および非タスクからcan_wupを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
 | 
  
    |  |  |  | 
  
    |  |  |  |