-   
 
   sta_alm
   ista_alm
  
    -   
  
 
 ER      sta_alm ( ID almid, RELTIM almtim );
 ER      ista_alm ( ID almid, RELTIM almtim  );
 almidで指定されたアラーム・ハンドラの起動時刻を,本サービス・コールが呼び出された時刻から
almtimミリ秒後に設定し,動作状態(STA状態)にします。これにより,対象アラーム・ハンドラは,RI600V4の起動対象となります。
 
 備考1	 
almtimに0を指定すると,次回の基本クロック割り込み時にアラーム・ハンドラが起動されます。
 
 備考2	 対象アラーム・ハンドラがすでに動作状態の場合でも,本サービス・コールは起動時刻を再設定します。以前の起動時刻の設定は無効となります。
 
 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 | 
  
  
    | 
 | 
    
 | 
    
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。
  
 -	 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。
  
 備考	 タスクからista_almを発行した場合,および非タスクからstp_almを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。
  
 |