Everything

プロジェクト・ツリー パネル

概要
プロジェクトを構成するリアルタイムOSノード,システム・コンフィギュレーション・ファイル等の構成要素をツリー表示します。
なお,本パネルは,次の方法でオープンすることができます。
- [表示]メニュー→[プロジェクト・ツリー]を選択
表示イメージ
機能
1 ) プロジェクト・ツリー エリア
プロジェクトの構成要素を以下のノードでツリー表示します。
ノード
説明
RI78V4(リアルタイムOS)
(“リアルタイムOSノード”と呼びます。)
使用するリアルタイムOSです。
xxx.cfg
システム・コンフィギュレーション・ファイルです。
リアルタイムOS生成ファイル
(“リアルタイムOS生成ファイル・ノード”と呼びます。)
システム・コンフィギュレーション・ファイル追加時に作成されるノードで,以下の情報ファイルが直下に表示されます。
- システム情報テーブル・ファイル(.asm)
- システム情報ヘッダ・ファイル(C言語用)(.h)
- システム情報ヘッダ・ファイル(アセンブリ言語用)(.inc)
- 割り込み情報定義ファイル
本ノード,および本ノードに表示されているファイルを直接削除することはできません。
システム・コンフィギュレーション・ファイルをプロジェクトから外した場合,本ノード,および本ノードに表示されているファイルは表示されなくなります。
リアルタイムOS関連ファイル
(“リアルタイムOS関連ファイル・ノード”と呼びます。)
以下の情報ファイルが直下に表示されます。
- トレース情報ファイル(trcinf.c
本ノード,および本ノードに表示されているファイルを削除することはできません。

コンテキスト・メニュー
1 ) リアルタイムOSノード,リアルタイムOS生成ファイル・ノードを選択している場合
プロパティ
選択しているノードのプロパティをプロパティ パネルに表示します。

2 ) システム・コンフィギュレーション・ファイル,情報ファイルを選択している場合
アセンブル
選択しているアセンブラ・ソース・ファイルをアセンブルします。
なお,本メニューは,システム情報テーブル・ファイルを選択している場合のみ表示されます。
ただし,ビルド・ツールが実行中の場合は無効となります。
開く
ファイルの拡張子に割り当てられたアプリケーションで選択しているファイルをオープンします。
なお,本メニューは,複数のファイルを選択している場合は無効となります。
内部エディタで開く...
エディタ パネルで選択しているファイルをオープンします。
なお,本メニューは,複数のファイルを選択している場合は無効となります。
アプリケーションを指定して開く...
プログラムから開く ダイアログをオープンし,指定したアプリケーションで選択しているファイルをオープンします。
ただし,複数のファイルを選択している場合は無効となります。
エクスプローラでフォルダを開く
選択しているファイルが存在しているフォルダをエクスプローラでオープンします。
追加
プロジェクトにファイル,カテゴリ・ノードを追加するためのカスケード・メニューを表示します。
既存のファイルを追加...
既存のファイルを追加 ダイアログをオープンし,選択したファイルをプロジェクトに追加します。
新しいファイルを追加...
ファイル追加 ダイアログをオープンし,選択した種類でファイルを作成し,プロジェクトに追加します。
新しいカテゴリを追加
選択しているファイルと同じレベルにカテゴリ・ノードを追加し,カテゴリ名が編集可能な状態になります。
なお,本メニューは,ビルド・ツールが実行中の場合,およびカテゴリのネスト数が20の場合は無効となります。
プロジェクトから外す
選択しているファイルをプロジェクトから外します。
ファイル自体はファイル・システム上からは削除されません。
なお,本メニューは,ビルド・ツールが実行中の場合は無効となります。
コピー
選択しているファイルをクリップ・ボードにコピーします。
ファイル名を編集中の場合は,選択している文字列をクリップ・ボードにコピーします。
貼り付け
本メニューは常に無効です。
名前の変更
選択しているファイルの名前が編集可能な状態になります。
実際のファイル名も変更されます。
プロパティ
選択しているファイルのプロパティをプロパティ パネルに表示します。