Everything

prcv_dtq

概要
データの受信(ポーリング)
C言語形式
 ER      prcv_dtq ( ID dtqid, VP_INT *p_data );
 
アセンブリ言語形式
 MOVW    BC, #LOWW(_data)
 MOV     A,  #dtqid
 CALL    !!_prcv_dtq
 
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      dtqid;
データ・キューのID
O
 VP_INT  *p_data;
データを格納する領域へのポインタ

機能
dtqidで指定されたデータ・キューのデータ・キュー領域からデータを読み込み,p_dataで指定された領域に格納します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域からデータを読み込むことができなかった(データ・キュー領域にデータが書き込まれていなかった)場合には,データの読み込みは行わず,戻り値としてE_TMOUTを返します。
備考 本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域からデータを読み込むことができなかった(データ・キュー領域にデータが書き込まれていなかった)場合,p_dataで指定された領域の内容は不定となります。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_TMOUT
-50
対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータが書き込まれていない