Everything

rel_wai

irel_wai

概要
WAITING状態の強制解除
C言語形式
 ER      rel_wai ( ID tskid );
 
 ER      irel_wai ( ID tskid );
 
アセンブリ言語形式
 MOV     A, #tskid
 CALL    !!_rel_wai
 
 MOV     A, #tskid
 CALL    !!_irel_wai
 
パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      tskid;
タスクのID
 
機能
tskidで指定されたタスクのWAITING状態を強制的に解除します。
これにより,対象タスクは待ちキューから外れ,WAITING状態からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
なお,本サービス・コールの発行によりWAITING状態を解除されたタスクには,WAITING状態へと遷移するきっかけとなったサービス・コール(slp_tskwai_semなど)の戻り値として“E_RLWAI”が返されます。
備考1 本サービス・コールを発行した際,対象タスクがREADY状態へと遷移する場合は,該当タスクの優先度に対応したレディ・キューの最後尾にキューイングし直す処理もあわせて実行されます。
備考2 本サービス・コールでは,強制解除要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがWAITING状態,またはWAITING-SUSPENDED状態以外の場合には,戻り値として“E_OBJ”が返されます。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_OBJ
-41
対象タスクがWAITING状態,またはWAITING-SUSPENDED状態でない