Everything

sns_dsp

概要
ディスパッチ禁止状態の参照
C言語形式
 BOOL      sns_dsp ( void );
 
アセンブリ言語形式
 CALL    !!_sns_dsp
 
パラメータ
なし
機能
本サービス・コールを発行した際のシステム状態種別(ディスパッチ禁止状態,ディスパッチ許可状態)を獲得します。
なお,本サービス・コールが正常終了した際には,戻り値として“獲得したシステム状態種別(TRUE:ディスパッチ禁止状態,FALSE:ディスパッチ許可状態)”が返されます。
備考 ディスパッチ禁止状態へはdis_dspを発行することにより,ディスパッチ許可状態へはena_dspを発行することにより遷移します。
戻り値
マクロ
数値
意味
TRUE
1
正常終了(ディスパッチ禁止状態)
FALSE
0
正常終了(ディスパッチ許可状態)