Everything

[RI850V4]タブ

本タブでは,使用するRI850V4に対して,次に示すカテゴリごとに詳細情報の表示を行います。
- バージョン情報
図A-4  [RI850V4]タブ
ここでは,次の項目について説明します。
[オープン方法]
- プロジェクト・ツリー パネル上において,リアルタイムOSノードを選択したのち,[表示]メニュー→[プロパティ]を選択,またはコンテキスト・メニュー→[プロパティ]を選択
備考 すでにプロパティ パネルがオープンしている場合,プロジェクト・ツリー パネル上において,リアルタイムOSノードを選択することで,選択した項目の詳細情報を表示します。
[各エリアの説明]
1 ) [バージョン情報]カテゴリ
RI850V4のバージョンに関する詳細情報の表示を行います。
カーネル・バージョン
使用するRI850V4のバージョンを表示します。
デフォルト
インストールしているRI850V4の最新バージョン
変更方法
変更不可
インストール・フォルダ
使用するRI850V4がインストールされているフォルダを絶対パスで表示します。
デフォルト
使用するRI850V4がインストールされているフォルダ
変更方法
変更不可
レジスタ・モード
プロジェクトで設定しているレジスタ・モードを表示します。
ビルド・ツールのプロパティ パネル - [共通オプション]タブ - [レジスタ・モード] - [レジスタ・モード]で選択しているレジスタ・モードと同じ値が表示されます。
デフォルト
[レジスタ・モード]で選択しているレジスタ・モード
変更方法
変更不可