Everything

twai_sem

概要
資源の獲得(タイムアウト付き)
C言語形式
 ER      twai_sem ( ID semid, TMO tmout );

パラメータ
I/O
パラメータ
説明
I
 ID      semid;
セマフォのID
I
 TMO     tmout;
待ち時間(単位:ミリ秒)
TMO_FEVR: 永久待ち
TMO_POL: ポーリング
数値: 待ち時間

機能
semidで指定されたセマフォから資源を獲得(セマフォ・カウンタから0x1を減算)します。
ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォから資源を獲得することができなかった(空き資源が存在しなかった)場合には,資源の獲得は行わず,自タスクを対象セマフォの待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からタイムアウト付きのWAITING状態(資源獲得待ち状態)へと遷移させます。
なお,資源獲得待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,資源獲得待ち状態からREADY状態へと遷移します。
 
資源獲得待ち状態の解除操作
エラー・コード
sig_semの発行により,対象セマフォに資源が返却された
E_OK
isig_semの発行により,対象セマフォに資源が返却された
E_OK
rel_waiの発行により,資源獲得待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
irel_waiの発行により,資源獲得待ち状態を強制的に解除された
E_RLWAI
tmoutで指定された待ち時間が経過した
E_TMOUT

備考1 自タスクを対象セマフォの待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順,優先度順)に行われます。
備考2 待ち時間tmoutにTMO_FEVRが指定された際には“wai_semと同等の処理”を,TMO_POLが指定された際には“pol_semipol_semと同等の処理”を実行します。
戻り値
マクロ
数値
意味
E_OK
0
正常終了
E_PAR
-17
待ち時間の指定が不正(tmout<TMO_FEVR)である
E_ID
-18
IDの指定が不正である
- semid≦0x0
- semid>生成されているセマフォの最大ID
E_CTX
-25
コンテキスト・エラー
- 非タスクから本サービス・コールを発行した
- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
- ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した
E_NOEXS
-42
対象セマフォが生成されていない
E_RLWAI
-49
rel_wai,またはirel_waiの発行により,資源獲得待ち状態を強制的に解除された
E_TMOUT
-50
待ち時間が経過した