Everything

 

-Xcpu


指定したコア向けのオブジェクトを生成することを指定します。

[指定形式]

-Xcpu=core

 

-

省略時解釈

G3M向けオブジェクトを生成します。

[詳細説明]

-

コアcore向けのオブジェクトを生成することを指定します。

-

coreに指定可能なものを以下に示します。

g3m

G3M向けオブジェクトを生成します。

g3k

G3K向けオブジェクトを生成します。

g3mh

G3MH向けオブジェクトを生成します。 【V1.02.00以降】

g3kh

G3KH向けオブジェクトを生成します。 【V1.03.00以降】

g4mh

G4MH向けオブジェクトを生成します。 【V2.00.00以降】

 

-

本オプションを複数回指定した場合,最後の指定が有効になります。

-

次の場合はエラーとなります。

-

パラメータを省略した場合

-

指定可能なパラメータ以外を指定した場合