-Xcharacter_set
日本語/中国語の文字コードを指定します。
[指定形式]
-Xcharacter_set=code
-
省略時解釈
日本語の文字コードをSJISとして扱います。
[詳細説明]
ソース・ファイル中の日本語/中国語のコメント,文字列に対して,使用する文字コードを指定します。
codeに指定可能なものを以下に示します。 これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。 なお,ソース・ファイル中で使用している文字コードと異なるものを指定した場合,動作は保証されません。
none
日本語/中国語の文字コードを解釈しません
euc_jp
EUC(日本語)
sjis
SJIS
utf8
UTF-8
big5
繁体字中国語
gb2312
簡体字中国語
codeを省略した場合は,エラーとなります。
[使用例]
ソース・ファイル中の日本語のコメント,文字列に対して,使用する文字コードにEUCを指定します。
>ccrh -Xcharacter_set=euc_jp -Xcommon=rh850 main.c