アセンブル・リスト・ファイルを保存するフォルダを指定します。
[指定形式]
アセンブル・リスト・ファイルを出力しません。
[詳細説明]
- | アセンブル時に出力するアセンブル・リスト・ファイルを保存するフォルダをpathに指定します。 |
- | pathに存在するフォルダ名を指定した場合は,フォルダpathに,ソース・ファイル名の拡張子を“.prn”で置き換えたファイル名でアセンブル・リスト・ファイルを保存します。
存在しないフォルダ名を指定した場合は,エラーとなります。 |
- | pathには存在するファイル名を指定することも可能です。 |
- | pathというファイル名でアセンブル・リスト・ファイルを保存します。
存在しないファイル名を指定した場合は,エラーとなります。 |
- | =pathを省略した場合は,カレント・フォルダに,ソース・ファイル名の拡張子を“.prn”で置き換えたファイル名でアセンブル・リスト・ファイルを保存します。 |
[使用例]
- | アセンブル時に出力するアセンブル・リスト・ファイルをフォルダD:\sampleに保存します。 |
>asrh -Xprn_path=D:\sample -Xcommon=rh850 main.asm
|