デバイス共通のオブジェクト・ファイルを生成することを指定します。
[指定形式]
なし
[詳細説明]
- | デバイス共通のオブジェクト・ファイルを生成することを指定します。 |
- | V2.00.00以降では,本オプションは無効です。指定した場合,無視されますが,従来バージョンとの互換性のため,エラーにはなりません。このとき,警告を出力しません。 |
- | seriesにはv850e3v5またはrh850を指定可能です。 |
- | seriesに指定可能なパラメータ以外を指定した場合 |
- | 本オプション指定を省略した場合 【V1.01.00以前】 |
[備考]
本オプションは出力コードに影響しません。
使用する命令セットを選択する場合は,-Xcpuオプションを指定してください。