Everything

 

-I


インクルード・ファイルを検索するフォルダを指定します。

[指定形式]

-Ipath[,path]...

 

-

省略時解釈

インクルード・ファイルを 標準インクルード・ファイル・フォルダからのみ検索します。

[詳細説明]

-

アセンブラ制御命令$INCLUDE/$BINCLUDEで読み込むインクルード・ファイルを検索するフォルダをpathに指定します。
インクルード・ファイルの検索は,以下の順番で行います。

(1) -Iオプションで指定したフォルダ(指定が複数ある場合は,コマンド・ラインで指定した順(左から右の順))

(2) ソース・ファイルのあるフォルダ

(3) カレント・フォルダ

 

-

pathが存在しない場合は,警告を出力します。

-

pathを省略した場合は,エラーとなります。

[使用例]

-

インクルード・ファイルをフォルダD:\include,D:\src,カレント・フォルダの順で検索します。

>asrh -ID:\include -Xcommon=rh850 D:\src\main.asm