アセンブリ・ソース・ファイルに対して,far jumpの出力を制御します。
[指定形式]
jarl,またはjr命令としてアセンブルを行います。
[詳細説明]
- | アセンブリ・ソース・ファイルに対して,ソース中に記述されたすべてのjarl,およびjr命令をjarl32,およびjr32命令とみなしてアセンブルを行います。 |
- | 個別の命令ごとに制御したい場合は,ソース中でjarl22/jarl32,jr22/jr32のように明記します。 |
- | 本オプションは,Cソース・ファイルに対しては無効です。 |
[使用例]
- | アセンブリ・ソース中に記述されたすべてのjarl,およびjr命令をjarl32,およびjr32命令とみなしてアセンブルを行います。 |
>asrh -Xasm_far_jump -Xcommon=rh850 main.asm
|