Everything

 

-LISt


リスト・ファイルを出力します。

[指定形式]

-LISt[=file]

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

リスト・ファイルfileを出力します。

-

ファイル名の指定を省略した場合は,以下のリスト・ファイルを出力します。

指定オプション

ファイルの種類

ファイル名

-form=libraryオプション,または-extractオプション

ライブラリ・リスト・ファイル

出力ファイル名.lbp

上記以外

リンク・マップ・ファイル

出力ファイル名.map

出力ファイルが複数存在する場合は,先頭出力ファイル名となります。

-

-MApオプションと同時指定した場合,セクションの配置アドレスが,使用可能なアドレス範囲を超える場合でも,リンク・マップ情報とシンボル情報を出力します。ただし,使用可能なアドレス範囲を超える場合は“**OVER**”と表示します。 【V1.05.00以降】

[使用例]

-

リンク・マップ・ファイルをfile.mapに出力します。

>rlink a.obj b.obj -list=file.map