外部定義シンボルをシンボル・アドレス・ファイルに出力します。
[指定形式]
-FSymbol=section[,section]...
|
なし
[詳細説明]
- | セクションsection内の外部定義シンボルをアセンブラ制御命令形式でファイル(シンボル・アドレス・ファイル)に出力します。
ファイル名は“出力ファイル名.fsy”となります。 |
[使用例]
- | セクションsct2,sct3内の外部定義シンボルをシンボル・アドレス・ファイルtest.fsyに出力します。 |
>rlink a.obj b.obj -fsymbol=sct2,stc3 -output=test.abs
|
シンボル・アドレス・ファイルtest.fsyの出力例を以下に示します。
;RENESAS OPTIMIZING LINKER GENERATED FILE xxxx.xx.xx
;fsymbol = sct2,sct3
;SECTION NAME = sct2
.public _f
_f .equ 0x0
.public _g
_g .equ 0x16
;SECTION NAME = sct3
.public _main
_main .equ 0x20
|
[備考]
- | 本オプションは,-form={object|relocate|library}オプション,または-stripオプションを 指定した場合は無効となります。 |