Everything

 

-END


本オプションより前に指定したオプション列を実行します。

[指定形式]

-END

 

-

省略時解釈

なし

[詳細説明]

-

本オプションより前に指定したオプション列を実行します。
リンク処理の終了後に,本オプションより後に指定したオプション列の入力,リンク処理を継続します。

[注意]

-

本オプションは,サブコマンド・ファイル内のみで使用することができます。

[使用例]

-

サブコマンド・ファイルtest.subを以下の内容で作成します。

input=a.obj,b.obj               ;(1)
start=P,C,D/100,B/8000          ;(2)
output=a.abs                    ;(3)
end
input=a.abs                     ;(4)
form=stype                      ;(5)
output=a.mot                    ;(6)

 

コマンド・ライン上でサブコマンド・ファイルtest.subを指定します。

>rlink -subcommand=test.sub

 

(1)~(3)の処理を実行し,a.absを出力します。

その後,(4)~(6)の処理を実行し,a.motを出力します。