.line
Cソース・プログラムの行番号情報です。
[指定形式]
シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
["ファイル名",] 行番号
[; コメント]
[機能]
-
.line疑似命令はコンパイラのデバッグ情報です。
[詳細説明]
デバッグ時に参照する行番号とファイル名を変更します。
ソース・プログラム内の最初の.line疑似命令 以降,次の.line疑似命令まで行番号とファイル名を更新しません。
ファイル名を省略した場合は,行番号だけを変更します。
.line疑似命令は,コンパイラが出力するCソース・プログラムの行番号情報です。アセンブリ・ソース・ファイル上で変更しても無効です。