プログラム中に診断機能を付け加えます。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <asssert.h>
assert(int expression);
[詳細説明]
expression が真の時は値を返さずに処理を終了します。expression が偽の時は,診断情報をコンパイラによって定義された書式で標準エラー・ファイルに出力し,その後abort関数注を呼び出します。
診断情報の中には,パラメータのプログラム・テキスト,ソース・ファイル名,ソース行番号が含まれています。
assertマクロを無効にする場合,assert.hを取り込む前に#define NDEBUGを定義してください。
注 | assertマクロを使用する場合,ユーザ・システムに合わせてabort関数を作成する必要があります。 |
[使用例]
#include <assert.h>
int func(void);
int main() {
int ret;
ret = func();
assert(ret == 0); /* retが0以外のとき,abort()が呼ばれる */
return 0;
}
|