memmove
メモリ移動を行います。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <string.h>
void *memmove(void *dst, void *src, size_t length);
[戻り値]
コピー先のdstの値を返します。
[詳細説明]
length個の文字を,srcの指すメモリ領域からdstの指すメモリ領域へ移動します。コピー元とコピー先の2つの領域が重なり合っていても,文字をdstの指すメモリ領域に正しくコピーします。