Everything

tolower


英大文字から英小文字変換(引数が英大文字以外のときそのまま)を行います。

[所属]

標準ライブラリ

[指定形式]

#include <ctype.h>

int tolower(int c);

[戻り値]

cに対してisupperが真となる場合,それに対応してislowerが真となる文字を返します。そうでない場合,cを返します。

[詳細説明]

大文字の英字を対応する小文字の英字に変換し,他の文字はすべてそのままにするマクロです。

cがEOF~255の範囲の整数の場合にのみ定義されています。“#undef tolower”を使ってマクロ定義を無効にし,マクロ定義の代わりにコンパイル済みサブルーチンが使用できます。