ASCIIコードであるかを判定します。
[所属]
標準ライブラリ
[指定形式]
#include <ctype.h>
int isascii(int c);
[戻り値]
cの値がそれぞれの記述に合致した場合(真)に0以外を返します。結果が偽であった場合は0を返します。
[詳細説明]
ASCIIコード(0x00~0x7F)であるかどうかを調べるマクロです。すべての整数に対して定義されています。“#undef isascii”を使ってマクロ定義を無効にし,マクロ定義の代わりにコンパイル済みサブルーチンが使用できます。