Everything

modf関数群


[指定形式]

double modf(double x, double *iptr)

float modff(float x, float *iptr)

long double modfl(long double x, long double *iptr) 【V2.01.00以降】

[詳細説明]

xを,整数部と小数部とに分割します。小数部を返却値とし,整数部をiptrが指すオブジェクトに格納します。

整数部及び小数部の符号は,xと同一です。