最適化時にソース・デバッグ用の情報を強化します。
[指定形式]
最適化時にソース・デバッグ用の情報を強化しません。
[詳細説明]
- | -gオプションと同時に指定した場合にのみ有効となります。 |
- | 最適化を行った場合に,デバッグ時により正確にソースレベルのステップ実行を行うことができるように,デバッグ情報を強化します。 |
- | デバッグ情報量が増加し,ステップ実行が遅くなる可能性があります。 |
[使用例]
- | 出力ファイル中の,ソース・デバッグ用の情報を強化して出力します。 |
>ccrl -g -g_line -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c
|