日本語/中国語の文字コードを指定します。
[指定形式]
-character_set={none|sjis|euc_jp|utf8|big5|gbk}
 | 
 
 
日本語OSの場合は,本オプションのパラメータにsjisを指定したものとして扱います。それ以外のOSの場合は,noneを指定したものとして扱います。
[詳細説明]
-  | 入力ファイル中の日本語/中国語のコメント,文字列に対して,使用する文字コードを指定します。  | 
 
-  | パラメータに指定可能なものを以下に示します。 
これ以外のものを指定した場合は,エラーとなります。 
なお,入力ファイル中で使用している文字コードと異なるものを指定した場合,動作は保証されません。  | 
 
| 
 
none 
 | 
 
日本語/中国語の文字コードを処理しません 
 | 
| 
 
euc_jp 
 | 
 
EUC(日本語) 
 | 
| 
 
sjis 
 | 
 
SJIS 
 | 
| 
 
utf8 
 | 
 
UTF-8 
 | 
| 
 
big5 
 | 
 
繁体字中国語 
 | 
| 
 
gbk 
 | 
 
簡体字中国語 
 | 
 
[使用例]
-  | 入力ファイル中の日本語のコメント,文字列に対して,使用する文字コードにEUCを指定します。  | 
 
>ccrl -character_set=euc_jp -cpu=S2 -dev=dr5f100pj.dvf main.c 
 |