Everything
3.2.8 関数リスト情報

-show=cfiを指定した場合,不正な間接関数呼び出し検出で用いる関数リストの内容を出力します。

出力例を以下に示します。

*** CFI Table List ***
 
SYMBOL/ADDRESS
 
_func     (1)
0000F100  (2)

 

項番

説明

(1)

関数シンボルを出力します。

(2)

関数シンボルが定義されていない場合,関数アドレスを出力します。