Everything

BITPOS


ビット・シンボルの第2項を求めます。

[機能]

ビット・シンボルの第2項を返します。

[使用例]

BITSYM  .EQU    0x0FE20.3
        MOVW    AX, #BITPOS(BITSYM)     ; (1)

(1)

MOVW命令実行により3をAXレジスタへロードします。

[注意事項]

ビット項(「5.1.15 ビット位置指定子」を参照)はオペランド欄に記述できません。