Everything

.DBIT


1ビットのビット領域を確保します。

[指定形式]

シンボル欄
ニモニック欄
オペランド欄
コメント欄
[ネーム]
.DBIT
 
[; コメント]

[機能]

-

1ビットのビット領域を確保します。

[詳細説明]

-

本疑似命令はビット・セクション内でのみ記述できます。

-

ビット・セクション内で1ビットのビット領域を確保する際に使用します。

-

確保したビット領域の内容は不定です。

-

シンボル欄にネームを記述した場合,アドレスとビット位置を値として持つビット・シンボルとして定義します。

[使用例]

        .BSEG
BSYM1   .DBIT   ; 1ビットのビット領域を確保する
        .DBIT   ; 1ビットのビット領域を確保する
BSYM2   .DBIT   ; 1ビットのビット領域を確保する
        .CSEG
        SET1    BSYM1
        CLR1    BSYM2